This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:TPS61199前置通道10mA、是否可以关断 IC?

Guru**** 2595845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199, TPS61185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705597/tps61199-tps61199-pre-channel-10ma-is-possible-ic-shut-down

器件型号:TPS61199
主题中讨论的其他器件: TPS61185

尊敬的:
我们的客户使用 TPS61199、Vout:45V
每`电流为10mA、但每通道电流低于10mA、是否存在 IC 关断风险?

以下为原理图:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此主题;有人将很快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    器件很可能会关断。 如果您需要8通道器件、则可以选择 TPS61185。