This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79:我们是否有工业级(-40至85 C)负 LDO?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM79, UCC284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691333/lm79-do-we-have-industrial-grade--40-to-85-c-negative-ldo

器件型号:LM79
主题中讨论的其他器件: UCC284

大家好、我已经检查了 LM 和 UA 系列 LDO、但找不到一个工业级 LDO。

我们是否拥有此类器件、我们是否计划发布此类器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    这里是我们发布的输出电流额定值大于1A 的负 LDO。 有多种器件满足-40至85C 的要求。 如果您可以分享有关应用、Iout、Vin、Vout、封装、 等等 我将帮助您缩小此列表的范围。

    此致、
    标记

    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现只有 LM337-N 的价格与 LM79相当、但它不是引脚对引脚的。

    我有客户使用来自 ST 的工业级 LM79。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    它是您需要的 TO220封装吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它采用 SO-8封装。 具体来说、 我们没有与 L79L05ACD13TR 引脚对引脚兼容的器件、我们是否计划有一个? 或者、我们是否计划使用工业级 LM79?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我们目前发布的最接近的器件是 UCC284产品。 但是、它们与 L7905ACD13TR 不是 P2P。 如果我们能够偏离 SO-8封装、我们将能够更好地满足要求。

    遗憾的是、我们无法在论坛上发布我们的新器件计划、如果您想向我发送一封直接电子邮件、我们可以对此进行进一步讨论。

    此致、
    标记