This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:LMZ31520要求和问题

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705646/lmz31520-lmz31520-qustions-and-issue

器件型号:LMZ31520
主题中讨论的其他器件: LM10011

大家好、

我的客户正在设计一个新项目。 我们向客户介绍 LMZ31520、但有几个问题需要 团队的快速支持 来确认:

1. V5V 引脚(引脚61)是输出引脚还是输入引脚? 从数据表的大多数说明来看、它似乎是内部 LDO 的输出、5V 输出。 但是、在我们的数据表的第2页中、V5V 被描述为输入、它经常被混淆、我们找不到一个已确认的说明、一些专家可以在这方面提供帮助吗? 由于我还看到我们的参考原理图、将 POWER_UP 连接到 V5V、因此 V5V 似乎是输出引脚。

2.如果 V5V 引脚是输出引脚并且客户将另一个5V 电源连接到此5V5引脚、有任何风险? 从数据表第2页中、V5V 似乎是输入引脚、可接受高达7V 的最大未损坏输入电压、需要专家帮助澄清这一点?

3.如果我们建议的 SS_SLE 引脚 FCCM 模式模式?

4.如果客户不使用 Power_Up 引脚、是否可以将其悬空?

5.如何使用 LM10011和 LMZ31520针对66AK 工艺的动态电源电压进行良好设计,例如,如果客户在 Vadj 上使用2.195k Ω 下拉电阻器,然后连接到 LM10011的 IDAC_OUT,他们是否需要任何其他外部电路或滤波器电路?

6.如果可能、您能否帮助共享显示 LM10011和 LMZ31520所用参数的参考原理图? 例如、如何选择 LM10011的 Rset、如果 这些是 LM10011和 LMZ31520之间的加电序列、例如、如果我们首先启用 LM10011 、然后启用 LMZ31520、则有任何风险?

7. 以下是客户 的原理图、专家可以在  查看上述问题后帮助检查该原理图:

e2e.ti.com/.../PWRA_5F00_CVDD.pdf 

非常感谢对这一重要 DIN 的支持。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我们将审查这些问题并向您提供反馈。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    感谢您的支持! 因为上面的问题也很困惑、客户希望确认答案。 那么、您也可以帮助回答上述问题、非常感谢!

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V5V (引脚61)是一个输出引脚。 它是内部 LDO 的输出。 该引脚可用作 PWRGD_PU 或用于选择开关频率。
    2.不建议将5V 电源连接到 V5V 引脚。 该引脚是输出。
    3.是的、如果不需要轻负载效率、建议将 SS_SEL 连接到 PWRGD (引脚19)以选择 FCCM。
    4、是、如果未使用 PWRGD、则将 PWRGD_PU 保持断开(悬空)状态。
    请直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系
    6.请直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系
    7、我看了原理图、看起来不错。 但是、AGND (引脚9)不应连接到 GND。 我应该直接连接到 VADJ 电阻器。 从 AGND 到 PGND 的连接在器件内部进行。 联系我进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arrigo、
    非常感谢您的回复! 对于问题5、6和7、我将向您发送邮件。

    此致、
    Sulyn