This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:完全充电容量降低问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691712/bq78350-r1-full-charge-capacity-decrease-issue

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76920

尊敬的 TI 专家:

我使用 bq76920+bq78350-R1应用。

我发现、当取消20A/3分钟充电后、充满电容量将始终降低256mAH、然后重新充电至100%。

测试结果如下:

1.原始状态:

完全充电容量为2500mAH

2.首次放电20A/3分钟后重新充电至100%

 完全充电容量为 2244mAH

3.第二次放电20A/3分钟后重新充电至100%

完整充电容量为 1988mAH

4.首次放电20A/3分钟后重新充电至100%


满充电容量为 1732mAH

每次充电/放电周期、完全充电容量都会降低相同的值、这是否正常 ?

谢谢& BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiayuan、
    听起来、容量正在由 FCC 每个周期的学习下限值降低。 256是其默认值。 参数中的某项设置不正确、监测计的电量可能低于预期的2500mAh。
    运行充放电周期的日志。 要检查的一些优点:
    查看待定 EDV 值和电池或外部平均电池电压。 请确保待定 EDV 为预期值、如果使用固定 EDV、则为固定值;如果加载了 CEDV 参数、则为合理值。
    如果使用外部平均电池电压进行监测、请确保您已校准电压、并且该电压看起来合理。
    如果使用最低电池电压、请检查最小电池电压
    当电量监测计达到它将学习的 EDV2电压时、您可能会看到 FullChgCap 发生变化、RSOC 跳至7%。
    您可以根据经过的时间和放电计算通过的电荷。 从20A 开始、3分钟请注意、这大约为1Ah、人们不会期望2.5 Ah 电池达到默认的7% EDV2学习点。 如果是、监测计将在您报告时学习每个周期。 监测计将使用更精确的计算、您还需要一个进行比较、所学的 FCC 应约为7%(默认值)+传递给 EDV2的电荷、如技术参考手册中所述。
    当然、请确保电池能够在2.5Ah 的容量下处理8C 的速率。
    查看放电周期中的总通过电荷、看看它是否符合您的预期。
    再次使用这些值:
    检查预期(设计)容量。
    检查电压并通过充电。
    检查设置、确保监测计使用您期望的 EDV、并且选择符合预期。
    有关设置说明和一般说明、请参阅技术参考手册。