This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61183:TPS61183客户原理图审阅

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705654/tps61183-tps61183-customer-schematic-review

器件型号:TPS61183

大家好、

我们正在深入了解我们的 TPS61183用于 LED 背光驱动的客户新项目、他们刚刚完成了原理图、您能不能在随附的原理图中帮助仔细检查它是否存在任何问题? 然后客户很快就会去 PCB、感谢您的支持!

e2e.ti.com/.../LED-_5F00_-PNL_5F00_LED_5F00_Backlight.pdf

为该应用提供5V 输入和18.15V 输出。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    任何专家都可以帮助了解这一点、仔细检查原理图、感谢您的支持!

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此主题;有人将很快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    原理图看起来不错。 如果作为原理图中使用的电阻器、每个通道中的电流为12.5mA、则二极管和电感器可以使用电流较低的较小电阻器。 现在是很好的使用方式、但设计略显过度。