This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:在为 IC 供电之前插入电池

Guru**** 2480315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691009/bq24618-plugging-the-battery-in-before-powering-the-ic

器件型号:BQ24618

您好!

我还在调查、但似乎每次插入电池时都需要更换低侧 NMOS。 这是您过去看到过的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发生损坏时、您能否显示问题的范围捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我这么做之前、我想知道您是否可以逐步解释在应用输入电源之前插入带电电池时应该发生的情况。 也许我可以尝试在我烧断另一个电路板之前解决这个问题。

    谢谢、
    日文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电池的电池节数是多少? 低侧 MOSFET 的额定电压是多少?
    插入电池后、器件在 VCC 通电之前不会通电。 在仅电池模式下、转换器应关闭、器件不会切换。
    您有电池 FET 吗? 您可以上传原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池节数= 6

    FET 额定电压= 40V

    下面是原理图(我们在 SRP 上添加了缺失的电容器):

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您的原理图中没有 BATFET、当电池插入时、大电流将通过电感器到达 Q3的体二极管、然后到达接地。 开关节点上会出现电压尖峰。 但是、不确定为什么 Q4损坏、但 PH 引脚未损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我没有对其进行全面测试、但初步结果表明 IC 也可能损坏。 您说过大电流将流经 Q3的体二极管、然后接地。

    1) 1) 1)通过 Q3的体二极管接地需要什么路径?

    2) 2)电压尖峰是否是由流经电感器的大电流引起的?

    3) 3)电压尖峰是否会导致 PH 节点上的组件损坏?

    4) 4)在不进行重大重新设计的情况下、我现在可以做些什么来保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1、请参阅下面标记的路径。

    关于第2条,是的。

    关于3、我不能在结束时不考虑范围捕获。

    关于4、当电池插入时、低侧 MOSFET 的漏极会快速上升、这可能会升高栅极电压并导致损坏。 一种解决方案是在 CGS 处增加更多电容、以保持栅极电压下降。 或者尝试找到 CGD 低于 CGS 的低侧 FET 的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 Q4? 而不是 Q3?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然对电流为什么会流经电容器接地感到困惑。 它不是大的直流电流吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以考虑电流将为输入电容器充电。 它是电池插入时的短路电流尖峰。
    这里的问题是、在插入电池之前、开关节点电压为0V。 插入电池后、开关节点电压升高。 在此过程中、如果 CGD 充电、Q4栅极可能会打开、并可能导致 Q4损坏。