This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331关于 EN 引脚

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705178/tps54331-tps54331-about-en-pin

器件型号:TPS54331

您好!

客户不要使用 TPS54331的 EN UVLO 功能。
客户希望使用外部信号控制 EN。
请告诉我您建议的下拉和上拉电阻器。
由于它在打开状态下处于活动状态、因此使用下拉电阻器是否足够了?
请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们很抱歉催促您、但您能给我们回复吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、
    通常情况下、50k Ω~100k Ω 是可以的。
    您能告诉我外部信号电压吗? 我需要根据 EN 阈值计算电阻器。

    此致、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edwin-san、

    感谢您的回答。
    外部信号电压为3.3V。
    您能告诉我 EN 端子的内部电路吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    您的 EN 逻辑电路就像贝氏电路、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edwin-san、

    感谢您的快速响应。
    是的。客户需要 EN 的教学逻辑电路。
    请告诉我内部上拉和下拉电阻器。

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、
    您可以使用上拉电阻为30k Ω、下拉电阻为50k Ω。

    此致、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin-san、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一件事。

    当按10Ω μ s 阶拉高时、外部电压3.3V 变为1V 或更低。
    客户认为 EN 引脚的内部电路导致了压降。

    您能告诉我 EN 引脚内部电路吗?
    客户希望检查泄漏电流流经的路径。


    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    EN 引脚为高阻抗。 没有上拉和下拉电阻器。 EN 引脚有一 个内部上拉电流源。

    因此、当外部电压变为1V 时、不会出现压降。

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edwin-san、

    感谢您的解释和支持。
    我理解您的解释。

    如果内部上拉电流源电源的电源(VIN)为0V、是否有可能出现 EN 压降?
    (VIN=0V、VEN=3.3V 条件)

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    内部电流 仅为1uA、非常小。 如果您将下拉电阻器设置为50k 欧姆、则压降电压为50mV、也非常小。 与3.3V 相比、效率为1.5%。

    如果您关心压降电压、请使用较小的下拉电阻器。

    此致

    Edwin。