This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3312:旁路电容器

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692051/ref3312-bypass-capacitor

器件型号:REF3312

您好!

μF 图17、建议对旁路使用1到10 μ s。
这是有效容量的建议值吗?
如果没有、 我们需要多少有效电容值?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    在图17中、输入旁路电容器的建议值为1uF 至10uF、但这不是必需的。
    我不熟悉"有效容量"一词、您能解释一下吗?

    从0.1uF 到10uF 的 CL 输出容性负载对于稳定性是必需的。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。
    抱歉、是电容器的有效电容
    我明白这是没有必要的。

    此致、
    YUto Sakai