This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:我想确认 LM5576的电阻和电容问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691930/lm5576-i-want-to-confirm-of-the-resistance-and-capacitance-problem-of-lm5576

器件型号:LM5576

大家好

   我们在60V 至12V 的输出电压范围内使用了 LM5576 Vin、我将该参考设计视为吹扫、

(1)电阻 R3、R4、R5、R6采用0805封装。、 我可以使用0603进行更改吗?

(2)电容器 C3、C4、C5、C7、C11 允许 的电压为100V、我可以使用较低 的允许 电压电容器 进行更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    1.是的、您可以为 R3、R4、R5和 R6使用0603电阻器。 我们喜欢更大的电阻器、因为如果我们必须调试或更改设计以测试某个东西、它们更易于焊接。 如果耗散的功率不超过额定功率(超出裕度)、则始终可以使用更小的封装。

    2.只要电容器电压随时不超过此额定电压、您就可以对电容器使用任何额定电压。 请记住、额定电容会随着电容器上的电压增大而减小。 较高的额定电压意味着电容器在给定电压下不会损失同样多的电容。

    例如、在额定电压为6.3V 的电容器上施加5V 电压可能会将10uF 电容器降至3uF。 在25V 额定电容器上5V 电压可能会将其降至~8或9uF。

    Sam