This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:功耗与开关频率间的关系

Guru**** 2480085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691718/lmg1020-power-consumption-vs-switching-frequency

器件型号:LMG1020

大家好、

如果您有 Vdd 功耗与开关频率间的关系图、您能否共享该图?
我的客户问我、在50kHz ~ 5MHz 范围内无负载。

谢谢、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuhiko、您好!

    由此给我带来的不便、我深表歉意。 实际上、我们现在正在处理该图、以便尽快更新我们的数据表。 但是、请参阅30MHz 时的数据、并线性计算50kHz 至5MHz 之间的电流、以获得粗略数据。 由于每个周期的损耗可能非常类似、因此误差不应太大。   

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、

    查看数据表、在没有开关的情况下、电流消耗最大为75uA、与 fsw=30MHz 的40mA 相比、几乎为0。 您是不是说5MHz 时的电流消耗可以大致计算为40mA * 5MHz/30MHz = 6.6mA?

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobuhiko、您好!

    是的、您的陈述是正确的。

    谢谢、此致、