This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:EN 引脚的输入偏置电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691736/lm5106-input-bias-current-of-en-pin

器件型号:LM5106

您好!

您能告诉我 EN 引脚的输入偏置电流吗?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    感谢您询问 lm5106、我是此器件的应用程序、将帮助解决此问题。

    对于整个温度范围内的最小值/典型值/最大值、Lm5106具有针对 EN 引脚规格的100/200/500kohm 内部下拉电阻器。 根据来自 uC 的 EN 导通电压、可以使用欧姆定律找到 EN 输入偏置电流。 假设为3.3V、则该引脚偏置所需的电流= 3.3V/100k 欧姆= 33uA 最大值

    请告诉我这是否能回答您的问题、如果您还有其他问题。

    谢谢、