This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65313-Q1:TPS65313 (PMIC)和 LP87332 (DCDC)

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65313-Q1, LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705755/tps65313-q1-tps65313-pmic-and-lp87332-dcdc

器件型号:TPS65313-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8733

您好!  

我想问一些有关 TPS65313 (PMIC)和 LP87332 (DCDC)安全要求的问题。

Q1: TPS65313-Q1安全手册说:"TPS65313-Q1产品是作为一个独立环境(SEooC)安全元件开发的、目标安全目标为 ASIL-C  "(第9页)

    大规模生产需要什么等级? (通常 ASIL-C 是否足够?  ASIL-C 有多安全?)

Q2:  LP87332 (DCDC)的 ASIL 电平是多少?

    我没有   LP87332 (DCDC)的安全手册。 如果存在、请发送给我。

谢谢

-Mackey 鼠标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65313-Q1是一款安全器件、我们在 E2E 上不支持该器件、因为安全详细信息仅在 SafeTI NDA 下披露。 我将通过电子邮件向您提供问题反馈。 请提供您的电子邮件 ID 吗?

    LP8733仅是 QM 管理器件、我们不对此器件提出任何安全要求。 但我们使用 TPS65313-Q1监控引脚来监控 LP8733输出电压。 我们将通过电子邮件分享更多详细信息。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    总之、我们将通过电子邮件讨论详细信息
    我发送友谊请求、并将通过私人邮件交换电子邮件地址。

    此致、

    Mackey 鼠标