This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:从运输模式启动时序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691032/bq76930-boot-up-timing-from-ship-mode

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76940

您好!
客户使用 bq76930和 bq79350作为控制器。 它们测量了从运输模式到正常模式的启动时间>1300ms (测量的引脚 TS1和 DSG-FET 之间的信号)。  是否可以缩短启动时间?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HS、
    无法加快 bq78350的引导时间。 关断具有可调时间、但启动需要固定的时序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.3秒是否正常? 您是否也看到过这些时序?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、
    是的、我在 bq76940上看到1.36。 这显然是 bq78350中用于启动序列的设计实现、并在启用 FET 之前进行检查。