This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895 VBUS/PMID/VSYS 交互

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691769/bq25895-bq25895-vbus-pmid-vsys-interaction

器件型号:BQ25895

您好!


我们正在开发一种应用、其中我们打算使用 具有 1节锂离子电池的 BQ25895作为移动电源:我们需要能够通过 VBUS 为电池充电、并在 PMID 上输出5V@3.1A 以为外部器件充电。 我们将 BQ25895用于主机模式、并将微控制器通过 I2C 与它进行通信。  有一些问题、请澄清。

 根据我的理解、如果只有 VBUS、内部转换器将处于降压模式、为电池充电、  

当 VBUS 存在时,PMID 上的5V@3.2A 将会被打开,但它会同时为电池充电@5A 吗?

此致、

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghunath、

    否 当 VBUS 存在时、充电器处于充电模式。 V (PMID)=V (VBUS)-I (VBUS)*RDSONq1。 您从 PMID 拉出的任何电流都不能用于降压转换器为电池充电。 当 VBUS 不存在时、充电器会在短暂延迟后自动切换至升压模式、5.XV 升压输出来自 PMID。 此外、要以5A 电流充电、您需要提供 VBUS >= 7V。