This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A 能否在300mA CC 负载下启动?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705798/tps61021a-can-tps61021a-start-up-at-300ma-cc-load

器件型号:TPS61021A

你(们)好

使用 TPS61021A。

目前、在客户测试中、TPS61021A 无法在 CC 负载下启动。

下面是测试条件。 所示为电感器规格。

您能否帮助检查 TPS61021A 是否能够在300mA、1.5V ~3.3V 输入、3.6V/300mA 输出下支持 CC 启动?

输入:1.5V ~3.3V

输出:3.6V/300mA


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC 模式下、我们建议客户在空载条件下启动它。  在输出电压上升到目标值后、添加负载。

    当 Vin=1.5V 时、最大启动电流约为130mA。  300mA 电流太大、无法启动。