This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:TPS659039-Q1顶部设置访问

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690977/tps659039-q1-tps659039-q1-top-setting-access

器件型号:TPS659039-Q1

TPS659039-Q1订购号:09039A389IZWSRQ1

我尝试在上电后自动将输出电压设置为所需的值。

我得到了寄存器0.x23、27、2b、2f、33、37、3b 的值、但它们不能持久。

固件电压值对我的电路板而言不完全合适。

我在所有技术文档中都找不到任何帮助来向 OTP 写入值、您能不能通过去调试过程来帮助我将电压编程为在复位/断电/上电后保持。

如果 OTP 不适合客户、TI 是否能够为我们的应用提供特殊参考/配置?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    复位后、器件将始终默认为其原始 OTP 设置。 此器件不允许您在 OTP 离开 TI 工厂后更改它。

    为什么此配置不适用于您的应用/电路板?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nastasha 的回答。

    我需要在 OTP 89芯片上独立调节电压@BOOT。

    我之所以选择此芯片、是因为可以在 OTP 中修改时序和电压(位于 DS 的第一页)。

    数据表中没有任何地方规定 TI 在出厂时结束对该 OTP 进行编程、如果用户不可用、为什么数据表中会这样做?

    实际上是 TI 出厂时 OTP 闪存的所有寄存器、或者仅是具有为 OTP 版本指定的参数的寄存器(例如:SPMS12。 OTP 中的电压编程、但 SMPS12。 力未编程)。

    OTP Value ->所需值

    SMPS12:1V15 --> 1V0

    SMPS3:1.35正常

    SMPS45: 1V06 --> 3V3

    SMPS6:1V15 --> 0V675

    SMPS7:0 (关闭)--> 3V3 (打开)

    SMPS8:1V8正常

    SMPS9:0 (关闭)--> 1V2 (打开)  

    是否可以配置加电计时?

    如果找不到解决方案、我们必须用另一个芯片重新放置这个芯片、->重做原理图->重做路由->重做 PCB ->为此延迟问题重做 K€

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pauzet、

    OTP 信息位于数据表中、因此您可以了解所有 TPS659039x 器件之间的差异。 所有 OTP 寄存器均在 TI 出厂时配置。

    在查看您所需的电压时、我有一些意见:
    该器件不支持0.675电压
    2.我们没有完全匹配的地方。 您可以选择就定制 OTP 与 TI 销售代表联系。

    电源序列也是 OTP 的一部分。 一旦在 TI 工厂编程、您就无法对其进行更改。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 NASTASHA,我的最后一个问题是:
    欧洲/法国地区的 REP 有哪些?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我联系了你所在地区的代表。 他们应尽快与您联系。

    谢谢、
    纳斯塔莎