This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 &放大器;BQ76930电池短路问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688892/bq76940-bq76940-bq76930-cell-short-problem

器件型号:BQ76940

您好 TI 专家,

现在、我将 BQ76930/BQ76940用于16节20节25节电池的情况~

我在 数据表中看到了配置备用电池计数

我的问题是、对于16节20节电池25节电池的情况、哪种解决方案更好?  两个用于16节和20节电池的 BQ76930? 两个用于25节电池的 BQ76940?

如果在电池侧、电池单元~之间的距离不同

例如、当它是20节电池、电池6和电池7的距离比电池7和电池8长得多时、我想短接电池6和 电池7以减少损耗、可以这么做吗? 但根据 数据表、它将与电池配置不同、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、

    为了安全起见、我坚持数据表中所述的建议。 虽然备用配置可能起作用、但尚未像图中所示那样进行全面测试。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于您的其他问题、对于16S-20S 系统、您可以考虑两个 bq76930、每个 bq76930都按照8S 系统的说明进行配置。 对于25S 系统、您可以考虑使用 bq76940+bq76930。 您可以在 www.ti.com/.../tiduc43a.pdf 上查看 使用两个 bq76930的20S 示例设计。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、
    感谢您的回复~
    另一个问题、对于25S 系统、哪一个更好? 两个 BQ76940 13+ 12;或 BQ76930+BQ76940 10+15?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    2个 bq76940实现方案允许6个热敏电阻、而 bq76940上的热敏电阻则允许使用 bq76930、而不是5个热敏电阻。 bq76930应可节省一些器件成本、但需要单独的库存项。 从性能的角度来看、这一点无关紧要、更好的一点可能取决于物流和设计需求。