This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:如果同步输入可以在 EN 信号之后

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705693/tps61194-if-sync-input-can-be-after-en-signal

器件型号:TPS61194

您好、Team:

您能不能帮助检查同步输入是否可以在 EN 信号之后?在数据表的上电时序中、首先显示同步信号输入、然后显示 EN 信号、但在客户侧、他们需要先启用器件、然后启用同步信号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此主题;有人将很快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alpha、

    可在 EN 信号之后输入外部同步信号、但请记住以下几点:

    外部 SYNC 信号需要比 RBST_SET 电阻器定义的频率高1.2 - 1.5倍
    -在提供外部 SYNC 信号之前、将根据 RBST_SET 电阻器设置初始升压频率
    -最初、如果 SYNC 引脚为高电平、则启用展频;如果 SYNC 引脚为低电平、则禁用展频。
    -首次输入时、升压频率可能需要几个 SW 脉冲才能稳定