This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:ISEL_max 值问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705375/lp8863-q1-isel_max-value-question

器件型号:LP8863-Q1

大家好、团队、

在第8页的 LP8863-Q1外部组件选择指南公式7中、Isel_max 为38.381uA。 但 LP8863-Q1数据表 SNVSAB6A Isel_max 为38.7uA。 我是否可以知道数据表中所述的 Isel_max 是否为38.7uA?

LP8863-Q1外部组件选择指南
www.ti.com/.../snva775a.pdf

感谢你的帮助。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此项;有人将很快回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    是的、请使用数据表值。 话虽如此、误差仅会导致升压输出电压计算中的~0.3V 差异、这并不是很明显。