This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:在正常行为下不升压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705970/bq25504-no-boost-with-otherwise-normal-behavior

器件型号:BQ25504

正如标题所示、我使用的是 BQ25504来模拟数据表中的太阳能电池电路示例、以验证芯片是否工作。 使用电阻器编程的所有阈值电压均正常工作、但输入电压未升压(输入电压为3V、而超级电容器和 VSTOR 上的电压保持为3V)。

除此之外、我还想知道为什么数据表建议(多次)让22uH 电感器和 VSTOR 电容器尽可能靠近 IC 的重要性。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jon、
    您是否在 EVM 板上进行测试? 如果不是、请附上原理图。

    您能否显示输入电压、输出电压、电感器电流的示波器捕获?

    关于电感器和输出电容器的放置、对于所有升压转换器而言、这是相同的原理。 下面只是一个参考。
    www.ti.com/.../slva773.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、引脚7上的 VRDIV 电压是否一致? 当我有来自 NFC 收集器的3.68V 输入时、我的电压每秒在160mV 和200mV 之间波动大约两次。 再次感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 EVM、连接的是电路。 至于捕获、其中一名实习生在两天前就把我们的 Tektronix 炸毁了、直到那时我们才发现80年代后的465型。 当输入保持稳定在1.66V 时、VSTOR 保持稳定在1.45V、以及 VBAT。 电感器 current.e2e.ti.com/.../circuitv3.pdf 的电流为1uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将在 VRDIV 上看到脉冲。 请参阅数据表图17和19