This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:设计:1260659/85 LM5116MHX/NOPB

Guru**** 2480515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690465/webench-tools-lm5116-design-1260659-85-lm5116mhx-nopb

器件型号:LM5116

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我们使用的是 LM5116

 

VinMin = 13.0V VinMax = 90.0V

Vout = 12.0V Iout = 3.0A

器件= LM5116MHX/NOPB 拓扑=已创建降压= 2018-04-04 02:10:07。

 

设计:1260659/85 LM5116MHX/NOPB

 

 

在这里

我们仅获得4.9VDC-输出? 请帮助我们获得12V 直流

 

此致

H. JJ.Hamsaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能不能共享您的原理图?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    webench.ti.com/.../webench5.cgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很遗憾、您提供的链接已断开。 您是否使用推荐的组件准确地遵循了 Webench 设计? 或者、您是否替换为自己选择的替代组件? 如果是、有哪些组件? 此外、如果您密切关注 Webench 设计、我认为查看您的布局是一个好主意吗? 您是否密切关注布局建议?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们使用了相同的组件、但它仅获得4.8V 直流电压  

    如果您给了我您的邮件 ID、我可以发送设计  

    请帮助我们解决问题   

    此致

    H. JJ.Hamsaraj

    hamshine@hotmail.com   hamshine@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们使用了相同的组件、但它仅获得4.8V 直流电压  

    如果您给了我您的邮件 ID、我可以发送设计  

    请帮助我们解决问题   

    此致

    H. JJ.Hamsaraj

    hamshine@hotmail.com   hamshine@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将原理图和布局转发至 David.Baba@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了您的原理图、似乎没有任何东西会因为异常而从我身边跳出来。  您可以尝试将 C83从750pF 降低到100pF?  

    如果这样做不会使事情变得更好、我们应该考虑您的布局吗?  您是否遵循了数据表中的布局指南?  您是否可以为组件放置的布局文件创建 PDF 并通过上面的电子邮件发送给我。

    谢谢。

    David。