This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:开关问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705101/lm5113-switching-problem

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LMG1205

我在具有 MOS EPC2031的25V 至12V 同步降压拓扑上使用采用 WSON 封装的 LM5113驱动器。 我在切断大量电流时遇到 MOS 再换向问题。
我通常遵循布线规则来减少电路的寄生电感。

以下是遇到的波形:
图例:
-蓝色 HI 引脚
-绿色 HS 引脚

我们注意到、一开始它有3个大脉冲、使电流上升到100A、但当我们不停止发送命令时、中点始终会移动。

下面的波形显示了外罩期间 MOS 高侧的电流。

图例:
-蓝色电流高侧 MOS
-绿色 HS 引脚

您是否遇到过此问题? LMG1205是否可以解决此问题?

谢谢  

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Clement、

    感谢您的详细描述。 当您说"当我们不停止发送命令时、中间点始终移动"时、这是否是拼写错误? 您是说、当您未发送脉冲时、开关节点 HS 仍在移动吗? LM5113不存在此问题。 您能否同时查看一下您的 HO 和 LO? 我怀疑 HO 和 LO 的行为是否与 HS 引脚相同。 如果您看一下、您将发现这是 FET 问题还是 LM5113问题。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是说:我以高占空比(频率526Khz)发送3个脉冲,因此电流增加到100A,所以我停止向输入驱动器发送命令,但我看到 HS 信号以2.4Mhz 的频率移动! 我认为、由于半偏电感中的高电流、这是 di/dt 的问题。 因此、我想知道 LMG1205是否不太容易受到这些寄生现象的影响
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Clement、

    您是否查看过 HO 和 LO 信号以诊断是否是驱动器输出问题? 另外、您能否告诉我们您使用的是 LM5113的封装? 如果您已经在使用 BGA 封装、更改为 LMG1205将不会有帮助。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉、暂时看不到 HO 和 LO 信号。 我使用 WSON 封装、因此无法使用 LMG1205。 但我会针对未来的设计对其进行更改。 BGA 封装的缺点是它降低了 PCB 雕刻等级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cl é ment、

    我和 Lixing 一起工作、将为他完成这条线程。 这看起来像是反向恢复问题。 由于在振荡周期中 HS 看起来过冲、这可能意味着自举过充并超过 HB-HS 绝对最大值 您能否测量 HB、HS、HO wrt GND 波形?

    当初始 HO 脉冲发送 HS 高电平时、边沿干净、但第三个脉冲有明显的振铃。 在 HS 导通期间的上升沿、低侧 FET 体二极管需要反向恢复、以便在死区时间内传导电流。 电流续流时流动的负载电流越大、在体二极管耗尽区域中分离少数载流子所需的浪涌电流就越大。

    为了帮助解决此问题、请确保 D64是一个低正向电压肖特基二极管、用于将此电压钳制在漏极至源极引脚上。 还可以添加一个启动电阻器来降低过充电速度。

    谢谢、