This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:无输出电压与快速下降的输入电压间的关系

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706044/tps7a16-no-output-voltage-vs-input-voltage-rapid-dropped

器件型号:TPS7A16

尊敬的 E2E:

 我使用 TPS7A16-Q1 为 MCU 供电。  系统负载是电机。 当我 打开/关闭负载时、我发现 LDO 输出电压已关闭、  
并且无法在输入电压 正常转换时恢复。  


因此,我在 打开/关闭负载时检查输入电压, 发现输入电压下降。
Vavg = 20V  Vdrop = 7V。 T<20US.  波形和原理图如下所示。

因此我在 DI 和 C1之间添加了一个47欧姆的电阻器。   输出电压变为正常。 输入电压波形如下:
Vdrop = 3V。

问题:

1.输出电压异常导致输入电压下降是否低于输出电压的原因?

2.当输入电压变为正常电压时、为什么输出电压无法恢复?

3. 除了添加电阻器之外,您能给我一些改进原理图的建议吗?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LDO 输出端的负载瞬态也会导致 LDO 上游电源上的负载瞬态。  您在 LDO 输入端显示的振铃远远超过 EN 上的最大压摆率。

    通过在二极管后面放置一个电阻器、可以在输入恢复和 LDO 尝试再次启动之间产生 RC 延迟。  实现此目的的更好方法是在输入通过电压监控器(ti.com/svs)或启用时的 RC 延迟恢复后启用 LDO。

    非常尊重、

    Ryan