This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217AEVM:是否有可用于使用 USB 转 GPIO 适配器控制 TPS65217的最新 GUI?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65217CEVM, TPS65217DEVM, USB2ANY, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689146/tps65217aevm-any-latest-gui-that-can-be-used-to-control-tps65217-using-usb-to-gpio-adapter

器件型号:TPS65217AEVM

您好!

我们已经购买了 TPS65217的 EVM 套件、该套件附带 USB 转 GPIO USB 接口适配器。 您能告诉我在哪里可以下载 GUI 吗?

谢谢、

纳坦尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E! 此主题已分配给应用工程师、他将很快返回给您。

    您是否查看过 EVM 用户指南? www.ti.com/.../slvu580

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳坦尼尔

    是的、可从 TPS65217AEVM 产品文件夹的"软件"下获取。 链接 如下(文档编号 SLVC402、摘录名为 TPS65217_1p2的文件夹)

    TPS65217xEVM (TPS65217AEVM、TPS65217BEVM、TPS65217CEVM 和 TPS65217DEVM)的旧软件已停产。

    USB2ANY 现已随所有 TPS65217xEVM (自2017年8月起)一起提供、推荐的软件是 IPG-UI、该软件除了 TPS65217之外还支持许多 TI PMIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您提供信息。 遗憾的是、我们几周前订购的 EVM 套件附带了旧的 USB-TO-GPIO 适配器、EVM 用户指南中提到的软件不支持该适配器。 我们现在使用 Fusion Digital Power Designer 软件中名为 SMBus、I2C 和 SAA 调试工具的工具之一与 EVM 进行通信。 如果我们可以使用 TPS65217的专用软件、情况会更好。

    谢谢、

    纳坦尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳坦尼尔

    单击此链接 :http://www.ti.com/lit/zip/slvc402

    下载、安装和打开传统软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian! 感谢你的帮助。 我可以下载旧软件、它可以正常工作。 再次感谢!