This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:如何检查是否发生电池短路保护

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705250/bq24195-how-to-check-battery-short-protection-happening

器件型号:BQ24195

我想知道 BQ24195如何检查 电池短路、 BATFET 能否在 BQ24195内部自动关闭?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    您可以在 BAT 上使用电池仿真器或 SourceMeter、并在 BAT 或 GND 之间应用短路、或在充电时降低电压、直到电压降至 BAT_SHORT 阈值(典型值2V)以下。 如果电池电压降至2V 以下、为了确保电池安全、充电电流会降至100mA。

    在实际电池上、保护 FET 将从过流保护或电池欠压保护中断开、OCP 很可能会首先触发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这用于充电、当系统在 OTG 模式下工作并将 PMID 短接至 GND 时、如何执行 BQ24195内部的保护?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    在 OTG 模式下、如果输出过载或短路、可能会发生一些情况。

    一种情况是触发过流阈值(IBATFET_OCP)并关闭 BATFET。 这具有9A 的最小阈值。 如果 SYS 输出在仅电池模式下消耗过多电流、则此保护是相同的。

    另一种情况是、短路将使 VBAT 节点上的电压拉低至 OTG 工作阈值以下、从而关闭 OTG 模式、直到 VBAT 电压再次上升。

    最后、正如费尔南多在前一篇文章中提到的、实际电池将具有保护 FET、如果短路情况超过过流或短路阈值、也可能跳闸。


    此致、
    Joel H