This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:在使用放电前充电时、EOS 记忆充电电流由什么决定?

Guru**** 2599175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706090/bq34110-what-determines-eos-learn-charge-current-when-using-discharge-before-charge

器件型号:BQ34110

我们没有可编程电压充电机制、因此我们认为必须使用放电前充电([LSM]= 1)来使用 EOS。 在 TRM 2.11.1.2学习充电阶段、它没有指定哪些参数决定在学习充电阶段将请求的电流。 如果我们不使用 bq34110请求的充电电流(我们使用自己的算法控制充电)、那么如果我们以比 bq 请求的电流高100mA (比210mA 的学习充电电流高~30%)的电流进行充电、会发生什么情况? 这会是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    EOS 算法并不关心充电阶段的电流、而只是达到充电终止的超时周期。 因此、只要您最终在超时前达到终端、这就足够了。

    谢谢、

    Terry