This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 恒流源芯片建议

Guru**** 2773805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691721/constant-current-source-chip-recommendation

主题中讨论的其他器件:bq24640

尊敬的先生:

输入电压:18V~32.2V

恒定平均电流:高达2.5A

超级电容器的充电电压:28V

使用芯片通过恒定电流(最大2.5A)为超级电容器充电

并且可以在   超级电容器的电压达到28V 时切断充电路径。

当电压降至28V 以下时、应再次自动对其充电。

最好监控超级电容器电压、并使用专用引脚来指示超级电容器状态。

请帮助推荐可满足上述要求的器件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有与您的要求完全匹配的解决方案。 BQ24640是唯一一款符合电压要求的器件。 工作输入范围高达28V、最大输入电压为33V。 它为超级电容器充电至高达26V。