This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:如何计算 UCD3138 CBC 的消隐时间?

Guru**** 2558700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691829/ccs-ucd3138-how-to-calculate-blanking-time-of-ucd3138-cbc

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

blank_a_begin =0;blank_a_end=30; 消隐时间=30*4 =120ns

示波器上的测量值为13.8ns

我不知道为什么会有不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    blank_a_begin 和 blank_a_end 位字段的分辨率 确实为4nS。
     由于内部信号路径传播延迟、设置和示波器测量之间始终不匹配。

    示波器显示了在 DPWM 中应用平面时模拟比较器输入端的信号。
    您应该尝试根据测量值估算此延迟、并相应地将消隐开始和结束。

    此致、