This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:"CHG off "当转换器从放电到充电时

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688546/bq78350-r1-chg-off-when-converter-from-discharge-to-charge

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76920

尊敬的 TI:

我将 BQ76920+BQ78350-R1用于5S1P 18650应用。

当我使用转换器为电池充电至100%容量时、如下面所示

CHG 将关闭,然后我启用放电模式,CHG 将自动打开,如下图所示

几分钟后、我将转换器从放电模式设置为充电模式、

CHG 将关闭并锁定。

  我不知道触发哪种保护?

请帮助我弄清我可以在哪里修改这些参数?

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chiayuan,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiayuan、
    如果运行事件日志并查找数据更改、则可以更轻松地识别更改。 您的最后一幅图像未在安全状态寄存器中显示任何故障、因此它不是安全保护。 您已将电池放电约1%。 电池状态中的标志仍然显示 TCA 和 FC、电池仍认为已满、不应充电。 您应该检查充电参数的配置、尤其要查看技术参考手册中有关充电和放电报警的第5.4节。