This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:无法设置自动学习时间= 0

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706098/bq34110-auto-learn-time-cannot-be-set-0

器件型号:BQ34110

我们可以想象、一旦电流下降到~45mA 以下、我们将关闭 EOS 的自动学习功能(自动学习时间设置= 0)并在浮动电压模式期间定期(也许每天)启动 EOS。 但 TRM 显示"对于初始 RRate 程序的运行、无法将自动学习时间设置为= 0"。 "Auto Learn Time cannot be set = 0"表示发生 RRate 的自动学习、或者这是否意味着我们必须将初始 RRate 的自动学习时间设置为非零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    根据您的另一个线程中的注释、我建议您不要使用 RSD Rrate 函数、而是坚持使用 DRD 来测量 Rcell、并且在计算中不包括 Rcell 测量之间的时间。 DRD 方法适用于手动学习。

    谢谢、

    Terry