This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:绝对最大额定温度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691727/bq77915-abs-max-temperature-rating

器件型号:BQ77915

我正在为高温4S 锂离子电池组寻找电池保护和电池平衡 IC。 理想情况下、我希望 IC 的额定工作温度为105摄氏度或更高。

我看到了 BQ77915的初步数据表。 该器件看起来非常有趣、但仅在绝对最大额定值中指定了最大存储温度。 在"建议运行条件"表中、我唯一可以看到额定工作温度的地方是85摄氏度。 这似乎是一项建议,而不是硬性限制。

该 IC 是否能够承受更高的工作温度? 或者、是否有其他类似 IC 的额定温度超过通常的85摄氏度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niq、
    bq77915的工作自由温度范围为-40至+85C。 这是我们为该器件保证的。
    我们没有另一个具有更宽温度范围的类似器件。

    此致、
    David