This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602负电压配置中的接地

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706106/grounding-in-lmzm33602-negative-voltage-configuration

器件型号:LMZM33602

尊敬的 TI 社区:

我正在使用 LMZM33602设计双轨 PSU。 我找到 了一个展示 LMZM33602的文档(www.ti.com/.../snva800a.pdf)、该文档能够产生我需要的负电压。 但是、我很难理解接地引脚(AGND 和 PGND)。 具体而言、AGND 如何在负配置中发挥作用? 在这种情况下、RT 将如何连接?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    AGND 引脚用于内部基准和逻辑。 当您将降压转换器配置为负电压配置时、器件的 AGND 和 PGND 现在被视为负输出电压。 这些引脚仍用作器件的返回路径。 因此、如果您打算配置器件的开关频率、RT 引脚仍将连接到 AGND 和 PGND。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、
    感谢您的快速回复。 这是否意味着在负配置中 AGND 和 PGND 应在外部短接? LMZM33602数据表在第3页中具体说明了不从外部将 AGND 连接到 PGND (假设这仅适用于正配置?)。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    不应按照数据表中的建议将 AGND 和 PGND 连接在一起。 这些引脚已在内部连接。 在 PCB 上建立连接可能会向模拟电路引入接地环路和噪声。

    此致、
    Jimmy