This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069过流 MOS 损坏

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691396/lm5069-lm5069-overcurrent-mos-damage

器件型号:LM5069

尊敬的教授:

LM5069过流 MOS 损坏。 您是否愿意帮助解释它?

在进入保护模式的测试流程中未找到 LM5069 CTIMER 引脚(8个周期、间隔重新启动)、情况的使用是10 MR 采样电阻、流点约为6A (SENSE 和 VIN 引脚电阻为51r)。如果采样电阻更改为50MR 电阻、 过流点大约为1A、并且 CTIMER 保护模式符合规格(8个周期的间隔重新启动)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cris、

    我将深入研究并尽快回复您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cris、

    很抱歉,我没有得到你的第二句话。 请详细说明一下吗? 您是指感应电阻器吗?
    此外、您能否 在 www.ti.com/.../toolssoftware 上填写您的系统条件并发送给我进行审核。

    此致、
    Rakesh