This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:线性充电器 bq24032a 的原理图审阅

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691400/bq24032a-schematic-review-for-linear-charger-bq24032a

器件型号:BQ24032A

您好!

我希望能查看随附的原理图。 我只想使用交流输入、因此我不确定是否应该使 USBPG 保持浮动? 此外、我希望使用2000mAh 或更少的锂聚合物电池、那么可以将 ISET1的充电电流设置为1A 吗? 它是否会对电池寿命产生不利影响? 是否建议将 ISET1的电阻增大到2k 以使最大充电电流达到500mA 左右? 如果我进行此更改、我还必须修改安全计时器电阻器值吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 我非常感谢您就此提供一些反馈。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    1) 如果我应该使 USBPG 保持不变?--Bill J --开漏输出可以浮动
    2) 我想使用2000mAh 或更少的锂聚合物电池、那么可以将 ISET1的充电电流设置为1A 吗? --Bill J --这取决于电池,请向制造商核实充电要求。 但通常以0.5C 充电是可以的。
    3) 它是否会损害电池寿命?-- Bill J ----请咨询电池制造商。
    4) 是否建议将 ISET1上的电阻增加到2k 以使最大充电电流达到500mA 左右?-- Bill J--您可能在0.5C 时正常。
    5) 如果我进行此更改、我还必须修改安全计时器电阻器值吗? -- Bill J----装置设置为5小时,这可能是可以的。