This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:使用 EOS_RCELL_RRATE_LEARN ()

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706099/bq34110-using-eos_rcell_rrate_learn

器件型号:BQ34110

我们可以想象、一旦电流下降到~45mA 以下、我们将关闭 EOS 的自动学习功能(自动学习时间设置= 0)并在浮动电压模式期间定期(也许每天)启动 EOS。 如果我们这样做、EOS 将无法自动学习初始电池电芯值(在电池首次投入使用时捕获)。 因此、我们计划通过 EOS_RCELL_RRATE_LEARN 手动启动 RCEL/RRate 学习。 但是、如果我们定期启动 Rcell/RRate 学习、这是否会导致 Rcell/RRate 重新学习、从而使 EOS 无法确定生命周期结束? 这是否意味着我们需要一种机制来了解我们已经完成了有关特定产品的手动 Rcell/RRate 学习、并且再也不会这样做了? 如果维修人员更换现场产品中的电池、会发生什么情况? 此时是否需要重新启动 Rcell/RRate?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    器件具有 DF、用于指示是否捕获了初始 Rcell。 否则、该命令将测量 Rcell 并将其存储为初始 Rcell。 如果已经捕获到 Rcell、则假定正在捕获新的 Rcell、然后将其与初始 Rcell 进行比较。

    我建议您不要使用 Rrate 功能(RSD)、只需坚持 DRD 方法即可。 对于 DRD、您可以经常测量 Rcell、器件会将新读数与存储的初始 Rcell 进行比较。 不过、Rrate 会查看连续 Rcell 测量值随时间变化的差异、 如果您在时间上测量得太近、您会发现测量中的噪声会导致速率大幅上升(例如、由于 Rcell 在一天中不会发生太大变化)。 如果使用 RSD、您可能不应每隔几周到一个月(在可能发生轻微老化后)多次读取读数、但这将需要进行一些实验、以根据您的细胞老化的速率了解读数频率。

    谢谢、

    Terry