This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压 IC 的建议

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689642/recommend-of-buck-ic

主题中讨论的其他器件:TPS61280A

设计

是否有合适的 P/N 推荐?

1 μ V、:3.4-4.2V 锂电池

2 μ A、电流高达3A

4 μ A、电压范围为3-3.7V、具有软件可调

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您需要降压还是降压/升压转换器? 即、当输入电压为3V 时、您是否希望将输出电压设置为3.7V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、
    此外、您希望使用哪种类型的软件调整? PMBus?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris
    如果 TI 有降压和降压-升压都可以、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    I2C 更好,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    TPS61280A 之类的器件是您需要的吗?但在降压或降压/升压应用中是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    TPS61280A 是降压或降压/升压器件类型、但它是降压还是降压/升压器件所需的器件类型? 您的器件也会用作前置稳压器吗?