This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如果我们必须关闭基于 JEITA 的充电以使用 EOS、如何在 EOS 中确定充电电压?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706086/bq34110-how-is-charging-voltage-determined-in-eos-if-we-have-to-turn-off-jeita-based-charging-to-use-eos

器件型号:BQ34110

TRM 表示"为了获得最佳结果、建议在使用 EOS 确定功能时不启用基于 JEITA 的充电和 WHr 充电终止功能"。 但它还显示"在此模式下、器件首先通过将 ChargingVoltage ()设置为由所选充电算法(例如 JEITA)确定的适当充电电压来进入学习充电阶段"。 那么、如果我们必须关闭基于 JEITA 的充电、而不是使用 EOS、那么学习充电阶段将如何确定充电电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    建议不要使用这些充电算法只是为了保持一个一致的充电电压、这样新的 Rcell 测量值可与之前的测量值相比较、而无需额外改变一个变量(充电电压)。 禁用 JEITA 时、器件使用固定充电电压和电流、或在超出允许的温度范围时使用零。 该固定充电电压基于 DF 设置、如 TRM sec 2.9中所述。

    谢谢、

    Terry