This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630250:TPS630250/最小输出电压

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS630250, TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691067/tps630250-tps630250-minimum-output-voltage

器件型号:TPS630250
主题中讨论的其他器件: TPS62823

您好!

让我来询问一下 TPS630250的最小输出电压。 我认为它应该是2.3V、但在建议的工作条件下应该是2.5V。 实际上、客户希望使用2.3V 输出、2.3A 输出电流来自锂离子电池(4.2V 至3.0V)。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    据我所知、该器件的最小输出电压为2.3V。 我将向内部团队了解为何在推荐的参数中将其列为2.5V、或者这是否是拼写错误。

    对于此应用、降压转换器是否更合适? 您是否了解了 TPS62823? 它是一款新器件、可在这些工作条件下提供更高的精度和效率。 正如您在网上看到的、与 TPS630250相比、1k 的价格也更低

    这里的最终应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、

    感谢您的支持。 我正在等待您的更新。
    关于终端应用、我们可以根据需要讨论离线。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    您可以在 s-ramalingam@ti.com 上写信给我、以讨论最终应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、

    我相信当地的 TI FAE 联系了您、所以让我结束这个话题。 再次感谢您的支持。

    此致、
    Satoshi