This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:.

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691052/lm74610-q1

器件型号:LM74610-Q1

您好、先生、

先生,我只想用正常的 MOSFET 为我的电路提供反向电压保护。 这款智能二极管控制器的成本对我的产品来说非常重要。我们是否可以使用其他方法来降低其价格。 我的总电流消耗不会超过1安。 电压将为24V 至 SMPS。  

正在等待您的回复

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divyyshu、

    如果成本是关键因素、您能否了解下一个器件 LM74700?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    介绍了 LM74700、但其成本仅接近智能二极管控制器。 0.80美元差别不大。
    您能不能建议我进行 n 通道 MOSFET 型反极性保护。 它也会更便宜。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    正在等待您的回复。 您能不能推荐一些更便宜、可提供良好反向电压保护的 N 沟道 MOSFET 电路。

    谢谢你