This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705742/bq76930-bq76930

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1

我们使用 bq76930+bq78350、 当发生短路时、 如何清除故障并恢复上的 FET。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    bq76930将看到 SCD 电流并关闭 DSG、从而关闭 FET 并停止电流。
    bq78350将识别故障并根据其设置启动恢复过程。 请参阅 bq78350-R1技术参考手册。 它可以根据时间(请参阅3.6.2中的 ASCD、ASCDL)、通过 bq76930 (请参阅 LPEN)的负载感应或电池组存在信号(请参阅3.1.3)进行恢复。