您好!
我开始使用 TLC5958 LED 驱动器。 我已经阅读了48通道 TLC5958的数据表、但它不提供任何软件信息。
请尽快向我提供 TLC5958的示例代码。它对我们来说非常紧急。
谢谢。
此致、
闪烁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Twinkle、
我建议您查看 TLC59581、它是 TLC5958的更新版本。
除了数据表、还有一份应用报告介绍了如何使用此器件。
TLC5958还提供了此类应用报告:
这里是 TLC59581的简单代码、仅供您参考。
e2e.ti.com/.../TLC59581-Sample-Code.zip
如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
谢谢。
此致、
Kenneth
大家好、Kenneth
我将使用48位数据发送 WRTGS 命令16次。 发送数据以在 LAT 下降沿显示。 之后、我要发送 vsync 组、而不是在2.5us 延迟后连续提供 GCLK。 但无法获得所需的输出。 我已经检查了所有内容。 您提供的示例代码适用于任何电路板。 因为我也尝试这样做、但它不起作用。 我无法控制 TLC5958 LED 驱动器。 我已经检查了 Vsync 命令和 WRTGS 命令的波形,这两个波形看起来都可以,就像应用报告中提供的信息一样。 但我无法控制5958的任何 OUT 引脚。 如果您有任何其它用于任何 LED 驱动器板的示例代码,请发送给我。
谢谢。
此致、
闪烁
e2e.ti.com/.../12127.main.cHiKenneth、
我附加的源代码 main 中包含所有 information.please、请检查代码并告诉我发生了什么错误。
谢谢
此致
闪烁
肯尼思、您好!
是的、有17个锁存信号、其中16个用于 GS 数据和 WRTGS 命令、1个用于 Vsync 命令(如示例代码中所述)。
线路控制 IC 从 TLC5958的 OUT 引脚获取其输入、MOSFET IC 在单独检查时正确切换、但要检查其在电路板中的切换、我们需要在48通道驱动器 IC (即 TLC5958)上输出、我们无法在 TLC5958 OUT 引脚上获得所需的输出。我们已经拥有了 已通过万用表检查 OUT 引脚上的输出、但未获得所需的输出。
谢谢您、
此致、
闪烁
大家好、Twinkle、
我对"线路控制 IC 从 TLC5958的引脚获取其输入"很好奇。
我建议您删除连接到 OUT 通道的所有元件、只需在 VLED 上添加一个200欧姆的电阻器或一个5V 的 LED。
然后测试 OUT 以查看是否有所需的输出。
谢谢。
此致、
Kenneth