This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87332A-Q1:J6Entry 用于 PMIC 电源 LP87332A

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87332A-Q1, LP87322E-Q1, LP873220-Q1, LP87332D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705187/lp87332a-q1-j6entry-for-pmic-power-lp87332a

器件型号:LP87332A-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87322E-Q1LP873220-Q1LP87332D-Q1

尊敬的:


我们将 LP87332A 用于 J6入口、 我们发现 LDO1应为3、3V、但测量值仅为1.8V

LDO2应为3.3V、但测量值仅为0v。


LP87322E LDO1应为1.8V、但仅为0.4V

LDO2应为1.8V、但仅为0.4v

以下为原理图:

e2e.ti.com/.../nu100_5F00_20180419_2D00_core_2D00_TI.pdf

这是关于用户指南表5设置?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我们的设备专家今天在美国休假,但查看 《为 TDA3x 供电的 LP8733-Q1和 LP8732-Q1用户指南》, 似乎 LP87322E-Q1默认不启用 LDO0和 LDO1、LP87332A-Q1默认不启用 LDO1、因此在处理器写入时将其设置为所需电压之前、测量值为0V 是合理的:

    它们还在数据表中显示 EN = 0。  

    请检查并确保处理器- PMIC 通信正常工作、并且软件已配置为支持基于 LP873x 的解决方案。 DRAx 信息娱乐系统 SoC 论坛可帮助进行软件设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    请注意、LP87332A-Q1 + LP87322E-Q1是 TDA3x 的电源解决方案。 这就是 LDO 电压不正确的原因。

    对于 J6Entry、我们建议使用 LP87332D-Q1 + LP873220-Q1。 您可以在此处查看电源解决方案用户指南: www.ti.com/.../snvu577

    此致、
    Karl