This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702-Q1:在这种情况下、输出是否会上拉至高于3.3V、为什么?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706057/tlv702-q1-will-the-output-be-pulled-up-higher-than-3-3v-in-this-case-and-why

器件型号:TLV702-Q1

你(们)好

在这种情况下、如果输出与电压源串联、LDO 输出是否能够保持3.3V 电压? 参考上图。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    LDO 无法灌入电流。 下面的方框图显示、只要 VOUT 大于 VIN、就有一个寄生二极管将 VOUT 导通至 VIN。

    您要在 LDO 的输出端输入5V 电压的应用是什么? 这是否能回答您的问题?

    此致、