This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:最大输出电压、为什么它只有15V?

Guru**** 2537170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H, LMZ14203, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706029/lmzm23601-max-output-voltage-why-is-it-only-15v

器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件:LMZ14203HLMZ14203

对于36V 输入额定值、该器件似乎应该能够轻松实现大于15V 的输出。

指定15V OUT 最大值的限制因素是什么?

可用模型生成20V 电压、而不会出现任何问题。

在12V IN 至-20V OUT 的反相降压/升压模式下使用该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!  

    超过15V 有多种限制。 部件启动并运行后、有一个内部稳压器从 VOUT 导出 VCC 偏置。 最大输入电压为16V。 此外、在输出电压较大的情况下、电感器纹波电流将非常大(模块内的固定电感)。 这就提出了斜率补偿和峰值电流限制方面的其他限制。

    此产品的最大工作输出电压为15V。  

    LMZ14203H 应符合您的规格。 它是一款更大的器件、但可以提供更高的电流。  

    这是一份应用手册、可帮助配置 LMZ14203H 用于反相。 http://www.ti.com/lit/an/snva425a/snva425a.pdf

    应用手册适用于"非 H"版本的器件、但 LMZ14203和 LMZ14203H 引脚对引脚相同、架构相同。  

    谢谢、  

    Denislav
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解 VCC 运行在 Vout 以下时的限制。
    不过、纹波将在很大程度上保持不变。 占空比随 Vout 的增大而增大、但由于 L SEE (Vin - Vout)、L 电流的斜率也同时减小
    感谢其他器件的建议、但尺寸是我们面临的最大挑战、因此不确定我们是否可以适合其他器件。 我可能会看到我们是否可以使-15V 而不是-20V 工作。

    感谢您澄清限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!

    没问题。 对于电流纹波讨论、在降压配置中、我们指定了高达36V 输入的模块输出范围。 最坏情况下的纹波(因此峰值电流)为最大输入电压(36V)和最大输出电压(15V)。

    如果-15V 适用于您的应用、则 LMZM23601在电路板上的占用空间肯定会小得多。

    谢谢、
    Denislav