This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201:我需要一个示例电路来安全地通过5V 直流电中的逻辑驱动 EN

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705209/lmz14201-i-need-a-example-circuit-to-drive-safely-en-from-logic-in-5-v-dc

器件型号:LMZ14201

你好

由于服务器问题、一天之后无法访问论坛

如果可能、我需要一个电路示例、该示例能够从 逻辑电平0V/5V 直流驱动 LMZ14201的 EN 引脚

EN 引脚悬空时的浮动电平为6.5V、因此我将逻辑组件的电压消耗为5V

由于文档中说逻辑电平为1.18V、因此我显然会迷路并深受其影响、因此我不会使用 5V 来烧写 LMZ14201

感谢你的帮助

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    EN 引脚具有5V 的内部钳位和一个串联的二极管、因此引脚上的上拉电压实际上小于5V。

    下图:

    您还可以尝试使用电平转换器、类似于另一个帖子中的电平转换器。

    以下是一个示例:

    谢谢、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav

    感谢您的详细回答

    我构建了一个电路作为 PNP 3906晶体管进行测试、但您能否确认或解释这一点

    为什么电路连接到负 V OUT、因为这种情况是负发生器、如果换挡器通常为正电压源、则看起来不像正常情况、因为 EN 引脚请求正电压

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    上面的应用手册实际上用于在 LMZ1420x 处于反相配置时启用它。 在这种情况下、-VOUT 电源轨是器件的 RETURN (GND)引脚。

    在您的情况下、您可能只需要这样的东西:

    SYS_EN 将是驱动小型 N 沟道 MOSFET 的逻辑信号。  

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denislav

    感谢您使用 MOSFET 电路

    一个问题:由于 EN 引脚是浮动的,但由于 LMZ 的内部概念而具有电压,因此在没有电阻器的情况下可以安全地将其直接接地吗? 当 TTL/标志命令关闭时

    那么、在 EN 关闭时、我是否应该添加一个 P 通道来通过一个电阻器将 EN 引脚接地?

    如果我连接到双 N MOSFET,我是否应该使用 TC4428,因为 IRF731可以通过使用一侧驱动 EN 引脚而另一侧使用电阻器将 EN 引脚接地来获得紧凑型解决方案?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    在没有电阻器的情况下、应该可以将其接地。 内部上拉电流源仅为6uA。
    如果您想放置一个电阻器、您可以、但它会添加另一个组件。
    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Denislav

    好的、我明天启动组件订购并进行测试
    我将发布电路和结果、因为 LMZ 是一个有用的组件、使用逻辑电平驱动它们可以实现广泛的应用

    此致

    David