This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:添加分流 FET

Guru**** 2600135 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP15022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691224/tps92515-adding-a-shunt-fet

器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件:PMP15022

我将在现有设计中添加分流 FET 选项、以 PMP15022项目为基础。

我不确定我的实施是否正确。 如果有人能够确认这一点、是否有可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    只要您有驱动 U12的 PWM 信号、它看起来就正确了。 不过、您需要 ROFF 电阻器、请参阅有关如何设置这些值的数据表(您需要两个、一个来自 Vout、一个来自 VCC)。 PMP15022显示了这一点、但您的值可能会有所不同、具体取决于您是否需要不同的开关频率。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢你的帮助。

    我是否正确地理解了我需要一个连接到 U12的 PWM? 驱动 U11的 PWM? 或者我能否通过 u11 PWM 连接(未显示在原理图上)来驱动它。

    此致、

    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、我能否这样做:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    好的、我终于明白了。

    感谢你的所有帮助。

    我不明白分流 FET 的真正含义