This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:短路限制电流随工作温度的变化而变化

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706016/tps7b7702-q1-short-circuit-limit-current-varies-with-operating-temperature

器件型号:TPS7B7702-Q1

您好、大师们、

最近、我的客户正在使用 TPS7B7702-Q1进行短路测试、两个通道 ILIM 都设置为大约100mA、但当工作温度升高时、ILIM 显然会降低。 另一个症状是、随着温度的升高、短路电流的过冲将会大得多。 可以在附件中看到测试图。 请帮助您了解原因是什么。

在下面的测试中、7702在 LDO 模式下工作、输出电压为8V、VIN = 12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    当您通过 LDO 将12V 电压短接至 GND 时、可能还会触发热关断、而 LDO 输出也会短接。 在热关断期间、导通 FET 会关断、直到结温降低15 C (典型值)、此时 FET 将再次导通。 如果未消除短路、您将循环进入和退出热关断。

    非常尊重、
    Ryan