This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630250:TPS630250/最大输出电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691054/tps630250-tps630250-maximum-output-current

器件型号:TPS630250
主题中讨论的其他器件:TPS62823

您好!

请让我询问最大输出电流。 我知道最大输出电流取决于输入和输出电压、但我提出这一问题是因为数据表中效率曲线的最大输出电流为2A。 客户的实际要求是锂离子电池(3.0V 至4.2V)输出电压为2.5V 时的2.3A 输出电流。 如附件所示、我可以从 Webench 获得无错误的结果。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_964463_5F00_1036_5F00_258173640.pdf

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santosi-San、

    我可以在我们的数据库中找到此器件的测量结果、了解 Vout=2.5V 时的最大输出电流。
    测量结果表明、该器件可在以下工作条件下提供2.3A 电流:VIN=3.0V 至4.2V 和 Vout=2.5V。

    如另一篇文章(e2e.ti.com/.../2549698
    我认为降压转换器更适合此应用,例如 TPS62823: www.ti.com/.../tps62823.pdf