This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:如果连接偏置绕组、VCC 最大电压是多少?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691763/lm5021-what-is-the-vcc-max-voltage-if-bias-winding-be-connected

器件型号:LM5021

大家好、团队成员

我们看到了数据表注释、如下所示:

不建议将偏置绕组连接到 LM5021的 VCC 引脚。 这样做可能会导致器件运行错误或根本不运行。

如果连接偏置绕组、VCC 最大电压是多少? 与 VIN 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ray、
    VCC 的最大值为9V、在空载时发生。
    这可能是由于 VIN 或 Vbias 造成的

    此致
    John