This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:TLV62565 Tj 温度

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691464/tlv62565-tlv62565-tj-temp

器件型号:TLV62565

您好!

您能不能告诉我在 高温下 Ta 温度时如何计算 Tj 温度。 (85度)

谢谢。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    要计算结温、仅环境温度是不够的、需要考虑 PCB 和其他环境因素等其他系统级参数。

    要估算结温、可以使用测得的"IC 外壳顶部温度"或使用应用板温度。
    请首先查看数据表第8.4节"热性能信息表"下方列出的应用手册。 www.ti.com/.../spra953c.pdf

    它介绍了如何使用 IC 的不同热指标、以及如何使用这些指标来估算给定应用的结温。 如果您在阅读本文档后仍有疑问、请告诉我。